30.01.2012 14:39 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, du kannst die Textdatei gleich auf den PC erzeugen und dort die Daten reinschreiben. Solltest aber am Anfang des Scripts die Netzwerkverbindung testen. Oder du kopierst das Textfile mit der Funktion "FileCopy" vom Panel auf den PC. Wie können an einem windows-basierten Panel mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden? Tweety |
31.01.2012 10:53 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, bevor du Daten vom Panel auf einen PC ablegen kannst, muß das Panel im Netzwerk integriet sein und am PC ein Ordner freigegeben werden, in dem die Daten gespeichert werden sollen. Folgendes ist in dem FAQ beschrieben. Wie kann ein HMI Bediengerät in ein lokales Netzwerk integriert werden? Tweety |
01.02.2012 11:06 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Über eine IP-Adresse zu drucken ist bei den Panels nicht möglich. Hier benötigst du einen Druckserver über den du ausdruckst. Dies ist in dem folgenden FAQ beschrieben. Im nächsten FAQ befindet sich eine getestete Druckerliste. Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ich mit einem Windows-basierten Panel (außer der 170er Serie) auf einem Netzwerkdrucker drucken kann? Drucker für SIMATIC Panels und Multi Panels Welche Einstellungen sind beim Anschluss eines Druckers an einem Windows-basierten Panel zu beachten? Tweety |
01.02.2012 14:32 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 314 Bewertung:
|
Besten Dank ! da habe ich erstmal etwas zu tun |
Folgen Sie uns auf