Industry Online Support
Technical Forum
24.03.2009 16:16 | |
Beigetreten: 29.05.2008 Letzter Bes: 02.07.2021 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Kollegen, ich habe folgendes Problem: ich möchte mittels eines Scripts jeden Tag einmal die Audit-Trail Dateien eines MP370 versenden. Im Script ist der Pfad zum Zielrechner entsprechend eingetragen: \\Server\Ordner\.Das Problem besteht darin, dass das MP370 nicht in einer Domänenstruktur läuft. Mir fehlt jetzt wohl der DNS, der den Namen "Server" in die IP-Adresse auflöst. Und somit werde ich meine Dateien nicht los. DieIP-Adresse kann ich beim MP370 ja nicht direkt in den Pfad des Scripts eintragen. Gibt es einen Kommandozeilen-Befehl, womit ich mein Problem lösen kann? Vielleicht einen "Net-Use"Eintrag?Und wie kann ich den beim Neustart des MP immer wieder ausführen? Kann das Gerät Start-/Batchdateien beim Hochlaufen ausführen? Danke für eure Hilfe. |
24.03.2009 17:33 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, die IP-Adresse des DNS Servermusst Du im "Control Panel" unter "Network and Dial-up Connections" eintragen. Zusätzlich muss Du die IP-Adresse des Bediengerätes in die host- oder lmhost-Datei des DNS-Servers eintragen. Vielleicht hilft Dir ja der folgende FAQ weiter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13336639 Bye |
Folgen Sie uns auf