20.10.2016 13:14 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 1165 Bewertung: (279)
|
Hallo, ohne S7-400, aber PCS7 ? Dann könnte man eine S7-300 in Verbindung mit der Industry-Library einsetzen. Schau mal z.B. hier: Link Ich habe diese Library selbst noch nicht benutzt, aber die techn. Bausteine (z.B. für Motore, Ventile, Messungen etc.) sollen wohl sehr ähnlich sein. Im Quittierverhalten soll es kleine Unterschiede zu den PCS7-Bausteinen geben (auch das weiß ich nur vom "Hören-Sagen"). Der S7-mEC ist auch keine Option, da er auch auf WinAC basiert. Danke dass Du hier berichten wirst was Siemens dazu sagt. Ich möchte nämlich nicht ausschließen das ich die AS-RTX mal wieder einsetze - sofern dieses Problem behoben wird / ist. Gruß... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf