Industry Online Support
Technical Forum
04.07.2013 08:50 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, habe hier einen, aus meiner Sicht,sehr interesanten Beitrag gefungen. Diese richtet sich an Profis die migriren wollen aber auch an Einsteiger! Hier findet man einen etwas größeren Download der als ZIP oder EXE geladen werden kann. Anhand von Maschinen-Beispielen werden die Migrationsvorteile (SW, HMI,SPS, ET, Motion, Bus) erklärt. In jedem "Kapitel / Step" sind weitere hilfreiche Foliensätze auf Knopfdruck zu erreichen. Der "große Download" hat somit den Vorteil das alle Informationen, auch OFFLINE, zur Verfügung stehen. Bin auf das Feedback gespannt |
Folgen Sie uns auf