06.07.2020 23:28 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Man muss nur den korrekten Stecker verwenden, dann kann man mit dem Schraubenzieher das Kabel lösen. |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
12.08.2020 14:25 | |
Beigetreten: 05.03.2015 Letzter Bes: 13.09.2022 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Die in der Firma dort, ja. Machen den Job seit 20 Jahren und alles unter M5 ist nicht brauchbar.
|
13.10.2020 09:43 | |
Beigetreten: 07.11.2018 Letzter Bes: 30.06.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Also zum einen muss ich sagen, dass es auch ohne Probleme ohne die Industrie-Stecker Variante funktioniert. Wenn man Stecker verwendet wie links auf dem Bild, kann man die Nase immer betätigen, wer das nicht mit dem Schraubenzieher schafft dem kann ich nicht helfen. Die Stecker mit der Schutzhaube rechts sind wirklich schlecht, da verstehe ich wenn ihr Probleme habt.
Bei einem Fehler in der Leitung kann ich sofort beidseitig die Stecker öffnen, das Kabel messen und sogar wieder auflegen. Und außerdem, Profibus hatte auch extra Stecker, wie kann man sich da jetzt beschweren das man sowas separat kaufen muss. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf