07.05.2011 15:00 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo rycker warum bei Dirin NetPro der Button fuer eine neue Verbindung immer grau hinterlegt ist kann ich Dir leider so nicht sagen und ich frag mich auch ob Du das Problem im NetProder PN CPU hast oder in der 315 mit der 343-1 LEAN (bitte auch sicherstellen das die CPU in NetPro angewaehlt ist und ansonstenmal einen screendup oder die beidenS7 Projekte hier hochladen). Davon mal abgesehen, musst Du das folgende beachten: 1.)Die 343-1 LEAN leider nur als Server fuer S7 Verbindungen arbeiten (siehe HIER fuer mehr dazu), was heisst das Du nicht in der Lage sein wirst eine S7 Verbindung ueber sie zu projektieren (eine ISO-on_TCP oder TCP oder UDP Verbindung kann aber schon ueber sie erstellt werden). 2.) Die PN Schnittstelle deiner Partner CPU kann schon benutzt werden um eine S7 Verbindung zu projektieren (da muss ich dem Eleuleider wiedersprechen und mehr dazu gibts HIER) und wuerde Dir in diesem Fall erlauben GET/PUT in Ihr zu benutzen ohne etwas in der 343-1 LEAN CPU zu konfigurieren oder programmieren (sie ist der "dumme" Server der jetzt einfach den GET/PUT Anfragen der PN CPU zu Dienste steht). Diese Art und Weise der S7 Kommunikation ist dann "unspezifiert" (da Die Partner CPU in einem anderem Projekt ist) und"unilateral" (die Verdindung wird nur in der PN CPU erstellt und gehandhabt) und mehr dazu gibts HIER. Alternative dazu kannst Du die von Eleu erwaehnten offenene Kommunikationen in der PN CPU benutzen (z.b. fuer ISO-on-TCP). In der 343-1 LEAN CPU wuerdest Du dann eine Verbindungin NetPro konfigurieren und AG_SEND und AG_RECV verwenden (z.b. ISO-on-TCP, die offenene Kommunikationen kann mannicht mit dem CP benutzen). ich hoffe dies hilft Dir weiter. |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
12.05.2011 10:48 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 3004 Bewertung: (1046) |
Hallo rycker
Grundsaetzlich gilt:Je oefter der Sendpuls, je oefter wird gesendet. Da die Uebertragung Zeit braucht (dabei muss man auch die quittierung vom Partner mit beruecksichtigen) hat das aber seine Grenzen und generell ist empfohlen den Status des GET(oder PUT)zu beruecksichtigen (z.B. Abfrage oder er noch aktiv ist und wenn nicht dann neu anstossen, DIESESSiemens Beispiel hat das z.b. auch so).
Nein, Profinet I/O's verbrauchen keine Verbindungen (sind ja auch nicht in NetPro konfiguriert sodern in der HWkonfig)
Grundsaetzlich das Endgereat, aber keins von beidem in diesem Fall denke ich mir mal (oder willst Du eine GET/PUT Kommunikation mit dem Touch Panel machen? und wozu?).
Korrekt, anbei ist dann auch noch ein link zudem Siemens KommunikationsKompendium das so ziemlich alles zu dem Thema abdeckt. CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium) |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf