27.06.2017 12:10 | |
Beiträge: 531 Bewertung: (34) |
Wenn man eine laufende Maschine mit NX10.3 hat und nun eine NX15.3 als tausch einbauen würde, was müsste man Alles beachten / ändern. |
27.06.2017 13:16 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo, als erstes solltest du die Maschine vorher anhalten. Ok. Wenn du die Profibusadressen deiner vorhandenen NXen nicht von Hand umgebogen hast, musst du im Prinzip nichts besonderes beachten. In der Hardwarekonfiguration musst du erst die NX10 löschen. Projekt Speichern und übersetzen, dann die NX15 mit der selben Profibusadresse wie die vorherige NX10 einfügen. Die Adressen der ersten drei Achsen verändern sich dann nicht und das System fügt die drei neuen Achsen in der Folge ein. Da haben die Ingenieure bei SIEMENS doch tatsächlich dran gedacht, die drei freien Plätze der NX10 adressmäßig schon zu reservieren und mit der nächsten NX im 6-Achsen-Offset fortzufahren. Habe das zwar noch nie selbst gemacht, deshalb würde mich interessieren wenn es so funktioniert hat. Grüße |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
29.06.2017 16:03 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 19.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo, ich vermute mal du musst die Änderung der Hardware noch betätigen. Der Parameter deutet jedenfalls auf eine fehlerhafte Parametrierung der Profibusschnittstelle. Einfach im Support mal nach S120 P978 suchen. Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Bill Hearts am: 29.06.2017 16:05:42--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf