22.06.2012 10:32 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo The_Hoff, das machen wir regelmäßig bei der Inbetriebnahme um die Monitorbilder für unsere Doku "abzufotografieren". Einfach Projekt am PG starten und dann die Simulation aus dem Projekt, oder direkt über "Start -> Simatic -> ..-> WinCC flexible Runtime"starten. Wenn das PG mit der Steuerung verbunden ist, kannst du mit dem PG genauso steuern wie mit dem TP. Beim Start aus WinCC bekommt man beim MP auch die ganze Tastatur mit angezeigt, so dass auch alle Tasten bedient werden können. Grüße Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.06.2012 10:49 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Danke, werde das heute gleich mal probieren. |
25.06.2012 11:04 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: SantasLittleHelper am: 12.01.2017 09:30:11~(‾▿‾)~ |
|
20.12.2016 17:12 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Startest du die RT auch mit dem richtigen Button im TIA? ("Simulation", nicht "Runtime") |
Folgen Sie uns auf