24.11.2019 16:20 | |
Beigetreten: 28.02.2013 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund einer Anbindung einer 1511-1 an eine kundenseitige Rockwell CPU steht der kundenseitige Programmierer und ich vor einem Problem.Die Kommunikation wurde mit folgendem Applikationsbespiel gelöst. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/108740380 Die auszutauschenden Daten sind 400 Bytes lang, auf Siemens Seite hat die Einstellung des Arrays auch wunderbar funktioniert. Auf Rockwell Seite wurden die betreffenden UDT's angepasst (SocketComm_WriteParams” and “SocketComm_ReadResponse) auf eine Länge von 400 bytes, jedoch lässt sich die eigentliche Datenlänge (Parameter DataLen) nicht auf >100 ändern. Bitte um Hilfestellung. Beste Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/25/2019 12:48:14Link optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf