21.04.2017 09:12 | |
Beigetreten: 08.04.2013 Letzter Bes: 18.03.2024 Beiträge: 71 Bewertung: (11) |
Besser spät als nie, aber das kann die LOGO! von Haus aus nicht. In einem anderem Thread mit derselben Frage habe ich allerdings das hier gefunden: http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/ Über z. B. einen Raspberry Pi könntest du mit der LOGO! kommunizieren. Ich selbst habe es aber noch nicht ausprobiert. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.04.2017 13:53 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (2) |
War s1 2ter Beitrag, besser 8 geben demnächst... |
22.04.2017 13:55 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (2) |
Zurück zum Thema. Warum muss es http sein? Einfach zweite Logo nehmen und vernetzen. |
Folgen Sie uns auf