14.12.2009 16:48 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Beispielmit Baustein SetBAEN Wie kann man Eingänge, die eigentlich für OS-Bedienung gedacht waren, aus dem Automatisierungssystem beschalten, ohne die OS-Bedienbarkeit einzuschränken? Will man die Freigabe einer Unit für die Verwendungin SIMATIC BATCH durch eine Logik innerhalb des AS beeinflussen, muss man den Eingang BA_EN [BOOL] am Baustein IUNIT verschalten. Wegen dieser Verschaltung lässt er sich nun aber nicht mehr aus dem Faceplate heraus bedienen. Abhilfe schafft nachfolgend beschriebene Vorgehensweise basierend auf der Verwendung von ANY-Pointern mit direkten Schreib-Lesevorgängen auf den Instanz-DB des verbundenen Bausteins. DateianhangParameter Baustein lesen.pdf (300 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 15.12.2009 10:36Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf