06.03.2020 20:41 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 87 Bewertung: (1) |
Gibt es hierzu genauer Hinweise? Die Logo soll einen PC beeinflussen bzw. der PC, Windows/Linux, fragt die Logo ab. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/09/2020 06:20:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.03.2020 22:26 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 87 Bewertung: (1) |
Im einfachsten Fall würde ein shutdown reichen wie z.B. mit Core Temp. Die Werte mit der Logo vor einem Shutdown aufbereiten ist genauer und könnte weitere Aktionen SMS, Raumlüfter, vorher einleiten. Ein Powershellskript, php, usw. prüft den Triggerwert in der Logo, die Logo beeinflusst dadurch den Rechner. |
10.03.2020 21:00 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 24.01.2024 Beiträge: 87 Bewertung: (1) |
Jede Anregung ist willkommen, gibt es auch Beispiele usw? |
Folgen Sie uns auf