10.12.2008 09:01 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo cisab Ich hab versucht dein Problem nachzustellen und es nicht geschaft. Hab ich es so richtig verstanden. - Du hast eine Zusatzanlage in der Technologischen Hierarchie deines Projektesangelegt - Du hast die Zusatzunterlage in verschieben Ordnern + Eine Datei dynamisch aus dem entsperechenden Ordner? We hast du das gemacht? + Mehere Dateien selben namens aus verschiedenen Ordnern? Welcher interne Verweis zeigt den falschen Pfad an? Wieerzeugst du die Datei? Unter welchem Menüpunkt importierst du? Ich hab deine Vorgehensweis leider nicht verstanden und ich hatte auch keine Probleme mit den Zusatzunterlagen, daher die vielen Fragen. Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
11.12.2008 09:10 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo cumulus, zunächst vielen Dank. Bevor ich mich in weiteren Erklärungen versuche, helfen eventuell ein paar screenshots weiter. Ich lege ganz simpel eine ZU als *.txt an. Kann danach aber weder vom SM aus darauf zugreifen noch diese wieder löschen. Im Projekt ist die Datei aber unter dem angegebenen Namen vorhanden. Außerhalb des SM läßt sie sich auch bearbeiten. Ist meine Vorgehensweise falsch? DateianhangProblem_zusatzunterlage.zip (105 Downloads) |
18.12.2008 10:06 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo cisab Die schlechte Nachricht vorweg. Ich konnte dein Problem nicht nachstellen, bei mit funktioniert dein Vorgehen. Ansich ist das Vorgehen auch richtig.Vielen Dank für die Bilder, das erleichtert das Verstehen ungemein. Mir fallen nur 3 Möglichkeiten ein, die das Problem lösen sollten 1. TXT-Datei importieren Lege die Text-Datei auf der Festplatte an und klicke im Bild 2 auf "Importieren". Kannst du dann die Datei dann öffnen? 2. Projekt reorganisieren Das Projekt schließen und auf "Datei" > "Reorganisieren" klicken. Gehts jetzt? 3.Neues Projekt anlegen Nein, du sollst nicht das ganze Projekt neu anlegen (noch nicht), nur ein neues Projekt anlegen keine Hardware und so projektieren. Dann die ZU anlegen und schaun obs geht. Wenns geht ist das Projekt kaputt. Am besten das Projekt neu anlegen, wenn nicht zu großer Aufwand. Schreib bitte deine Erfolge Gruß cumulus |
Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
28.01.2009 12:46 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hi cisab Dein Problem hat sich demzufolge erledigt? Ich jetzt auch mal eine Zusatzunterlage mit "n"-beginnend angelegt und konnte es kaum glauben. Du hast vollkommen recht. Zusatzunterlagen mit "n"-beginnend lassen sich nicht öffnen und nicht löschen. Warum weiß ich auch nicht. Du kannst dich damit gern an die Hotline wenden, mal sehen was die dazu sagen. Gruß cumulus |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 28.01.2009 13:02Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf