07.11.2016 10:49 | |
Beigetreten: 28.03.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo Frink, ja, auf beiden Rechnen ist die gleiche Version installiert. Gruß |
08.11.2016 15:39 | |
Beigetreten: 28.03.2013 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo und vielen Dank für die Antworten und Infos, habs heute rausgefunden: Anscheinend funktioniert es nicht mit der neuesten Version des Acrobat Readers. Man muss auf eine ältere Version zurück greifen. Bei mir hat es mit der Version 10.1 (https://www.adobe.com/support/downloads/thankyou.jsp?ftpID=5241&fileID=4867) funktioniert. Ab Version 11.x ist eine Umstellung erfolgt, evtl. wegen Problemen beim handling mit 32 und 64 Bit Betriebssystem. Das VB-Script sieht bei mir wie folgt aus: Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf