Industry Online Support
Technical Forum
12.07.2012 07:32 | |
Beiträge: 32 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich suche eine Programm für eine PI-Regler Danke |
12.07.2012 07:54 | |
Beigetreten: 22.04.2010 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 5697 Bewertung: (714) |
Hello, A good pid example you find in FB41 PID exampleDifferent ways to call PID controller' FBs (updating)give me a simple program for PIDRegards, Marcjan |
Zuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 7/12/2012 7:57 AMZuletzt bearbeitet von: Marcjan am: 7/12/2012 7:56 AMProblem solved? |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.07.2012 10:58 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 6844 Bewertung: (1365) |
Hallo Eine große Sammlung von Beispielen für FB41 finden Sie hier: HD_PID Control Package - FB41 Samples Beispiele für komplexe Strukturen: Implementing complex loop configuration with PID controllers /////////////////////////////////////////////////// Dies(hd_FB41_EX.zip) ist ein einfaches Beispiel für die PI-Regelung mit FB41 (P_SEL = TRUE) (I_SEL = TRUE) (D_SEL = FALSE) [code] CALL "CONT_C" , "reg" COM_RST := MAN_ON := PVPER_ON:=TRUE P_SEL :=TRUE I_SEL :=TRUE INT_HOLD:= I_ITL_ON:= D_SEL :=FALSE CYCLE :=T#100MS SP_INT := PV_IN := PV_PER :=EW100 // input from 0 to 200 because PV_FAC=2 MAN := GAIN := TI := TD := TM_LAG := DEADB_W := LMN_HLM := LMN_LLM := PV_FAC :=2.000000e+000 PV_OFF := LMN_FAC := LMN_OFF := I_ITLVAL:= DISV := LMN := LMN_PER :=AW100 QLMN_HLM:= QLMN_LLM:= LMN_P := LMN_I := LMN_D := PV := ER :=[/code] Gruss Hamid Hosseini |
Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 20.02.2013 09:25Zuletzt bearbeitet von: hdhosseini am: 13.07.2012 12:20 |
|
Folgen Sie uns auf