21.02.2020 19:12 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 2177 Bewertung: (95) |
Hört sich nach einer Ansteuerung eines 3 Wege-Mischer für eine Heizungsanlage an. |
22.02.2020 18:07 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Ich vermute mal, dass du mittels PI-Regler das Mischerventil in beide Richtungen verfahren willst, was man aber mit einem PI-Regler allein niicht realisieren kann. Deshalb mein Vorschlag mit zwei PI-Regler, einen aufwärts regelnd, einen abwärts regelnd. Ich habe auch eine Totzone eingebaut. Vielleicht sagt es dir ja zu. DateianhangHeizungsmischer_Regelung_0BA8.Standard.zip (38 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 02/22/2020 18:10:21 |
|
22.02.2020 19:18 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Thx. So wirds wohl sein müssen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.02.2020 20:53 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke auch für das übersichtliche Beispiel. Das ist die Lösung auch für mein Problem! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
22.02.2020 20:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32889 Bewertung: (4066)
|
Hallo Wrdl, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf