13.06.2016 10:36 | |
Beigetreten: 29.10.2015 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 179 Bewertung: (6) |
Ist es denn anzuraten, einen Pol der Logo auf PE zu ziehen? Ich plane eine Hausautomatisierung mit herkömmlichen 230V Tastern und 24V DC Tastsignal, d.h. SELV wäre hier nicht unbedingt notwendig. Analoge Sensoren gibt es keine. Warum sollte SELV ohne PE-Bezug überhaupt mehr Sicherheit bieten? Bei einem Kabelbruch würde sonst 230V auf den Steuerleitungen überhaupt nicht erkannt werden. Wenn ein Pol auf PE liegt, würde das der RCD aber absichern. Bei Maschinensteuerung wird Minus auch meist auf PE gezogen und damit PELV, um genau diesen Fehlerfall zu registrieren. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 13.06.2016 14:42:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.06.2016 09:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 33161 Bewertung: (4095)
|
Lies dir mal dies Thema durch: |