22.06.2019 19:20 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Guten Tag, Das Upgraden von WinCCflex 2008 SP3 --> SP5 hat im Zusammenspiel mit dem Upgrade von Step7 Pro 2010 --> 2017, genauer: Step7 V5.5 --> 5.6, mein WinCC V7.3 SE Upd.18 nachhaltig ins Nirwana geschickt. Selbst "fehlerfreie" Reinstallationen des WinCC blieben erfolglos. Also habe ich einen anderen Rechner (beide laufen mit Win 7 Pro), der noch Step7 V5.5 SP4 und Flex 2008 SP 3 hatte, aufgerüstet - leider zuerst mit Flex SP5, danach von WinCC V7.0 --> 7.3.SE, was dann ebenfalls schief lief. WinCC Flex deinstalliert, Problem bei WinCC bleibt: Nach Starten von WinCC kann kein Projekt angelegt werden mit der Meldung "Klasse nicht registriert", und in einem integriertem Projekt erscheint von WinCC nur die Verbindung, sonst nichts ... Hat jemand eine Idee, wo WinCCflex ´s SP5 seine Leichen versteckt? Im Voraus vielen Dank, Rolf Hahn ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 06/24/2019 13:57:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf