18.04.2012 09:30 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
u.a. bei diesem Beitrag hatte ichdas Problem: /tf/WW/de/Posts/71930 Allerdings hat es gerade eben funktioniert. . Ich halte dich auf dem Laufenden... |
18.04.2012 16:41 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, dieses von IBM-Service beschriebene Problem habe ich auch unter folgenden Beitrag berichtet bzw. zugeordnet (ohne dies bisklang systematisch geprüft zu haben): /tf/WW/de/Posts/71656#top MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.04.2012 10:31 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, IE8 ohne Kompat. Mod: z. B..... Klick auf "mySupport" und man ist ausgeloggt !! MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 19.04.2012 10:32... aber das erfolgt nicht immer !!!! ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
20.04.2012 17:09 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, ja, ich habe diese Fehlreaktion auf ganz verschiedenen Rechnern und konnte noch keine systematischen Zusammenhänge bezüglich Windowsversion , IE-Einstellungen..., ausmachen. Allerdings tritt es häufiger im Kompatibilitätsmodus auf, so dass ich diesen zu zeit nicht verwende (was halt bedeutet, dass ich mich stets über den Link "mySupport" ein- und auslogge! Dieses ist halt deutlich ärgerlicher als die teilweite und zeitweise immer wieder atftretenden Phänomene bezüglich der Farbgebung einiger Seiten im Forum....?! MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 20.04.2012 17:11Ach ja, das Fehlverhalten (ausloggen bei Klick auf links, ist schon seit 2 - 3 Wochen zu beobachten... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.04.2012 10:34 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo, zur Zeit scheint es ohne "LOGOUTS" im Forum zu laufen - und zwar unabhängig ob mit "Dauerhaft angemeldet bleiben" oder ohne. Allerdings wird beim Erstellen eines Beitrags oder einer Antwort sehr häufig eine Fehlermeldung angezeigt. Teilweise wird der Beitrag/die Antwort jedoch dennnoch korrekt abgespeichert? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|