02.01.2021 09:44 | |||||||
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
DateianhangSirene12.zip (66 Downloads) |
||||||
02.01.2021 09:46 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
ich habe eine Karte drin. Das könnte der Fehler sein. |
02.01.2021 09:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Der Fehler könnte auch sein, dass du in der Geräteauswahl nicht die LOGO!8.FS4 ausgewählt hast, sondern eine 0BA8.Standard. LOGO!s mit der Artikelnummer 6ED1052-XXX08-0BA0 sind in der Geräteauswahl LOGO!8.FS4. Mit der Karte wäre nur interessant, wenn du das Programm mit einer anderen LOGO!-IP-Adresse abgespeichert hast. Die LOGO! selber speichert nicht von sich aus das Programm auf SD-Karte. Das muss der User schon wissentlich machen. DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (71 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/02/2021 09:55:16 |
|
02.01.2021 10:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, die SD Karte war die Ursache. Da war noch eine ältere Version drauf |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.01.2021 10:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
habe ich gemacht |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf