08.08.2009 16:46 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo DaniM, hallo iogra, leider hat DaniM seine Schaltung hier nicht veröffentlicht, doch vermute ich aufgrund eurer Diskussion hier, dass diese den selben Programmier-Fehler enthält, wie die Schaltung von iogra: Der Block "(digitaler) Schwellwertschalter" ist korrekt direkt an den Eingangspin eines schnellen Digitaleingangs geschaltet - der Block "Vor-/Rückwärtszähler" ist jedoch NICHT direkt an diesen Eingang gekoppelt, sondern über andere Blöcke (hier eine Block "UND")...Weil nun aber stets die Ausgänge der verwendeten Blöcke (nur) im Takt der variablen LOGO!-Zyklusfrequenz fz aktualisiert werden, kann dem so verschalteten Zähler maximal eine Impulseingangsfrequenz von 0,5 * fz bereitgestellt werden....so wie dies eure Experimente auch zeigen (würdet ihr den Block "(digitaler) Schwellwertschalter" ebenso verschalten, dann seht ihr dies auch so!!!). Also FAZIT: Soll der Block "Vor-/Rückwärtszähler" unabhängig von der LOGOI!-Zyklusfrequenz Signale bis zu 5 kHz erfassen (nur mit realer LOGO! - keine PC-Simulation möglich!), dann muss dieser direkt mit einem Eingang verschaltet werden....Zur Anzeige/Auswertung können meine Schaltungsentwürfe zur Impulsauswertung angewendet werden (vgl. z. B. "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!"), wobei dabei berücksichtigt werden muss, dass eine Auswertung und auch die Reaktion des Zählerausgangs auf dessen Parameter (Schwellwerte) nur im Takt von fz möglich ist (vgl. Angaben dazu im HB) !!!! Erste Eindrücke vermitteln z. B. folgende Beiträge: "Drehzahlmessung" "Wie ist eine Auswertung der Signale "A" und "B" von Drehgebern möglich ?" MfG Betel Weiterführende Infos und Schaltungsbeispiele zur LOGO!: ==> "Sammlung von Hinweisen und Schaltungen zur Anwendung und Programmierung der LOGO!" ==> "LOGO! 0BA6 - Erstes Feedback an die LOGO!-Entwickler" ==> "Excel Logo Logger" |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
08.08.2009 19:10 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
hallo Dani, Betel hat Recht und ist ein großer Logo-Fuchs. Gruß logra Schaue in die Anlage bitte Gruß logra DateianhangDemo_Drehzahlmessung_V3.zip (127 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.08.2009 21:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Sorry, aber so ist das Ziel vom DaniM nicht erreichbar, denn die betreffende Schaltung ist zum Messen/Anzeigen einer Impulsanzahl pro Zeiteinheit - also dem Volumenstrom, der dann über die Torzeit und die Parameter der Verstärker bei Kenntnis des Volumens je Impuls berechnet werden kann. Der Zähler dort wirt stets nach der Torzeit zurückgesetzt, also ggf. unmittelbar bevor der Grenzwert (hier 900) erreicht wurde....
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
09.08.2009 09:29 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
hallo Dani, In der Anlage eine Ventilsteuerung, DateianhangVentilsteuerung über Impulszähler.zip (131 Downloads) |
18.12.2015 12:43 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 4101 Bewertung: (194) |
Neue Frage von frankuc45 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Zählen von Impulsen - hört bei 40 Hz auf gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf