31.08.2017 19:21 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo danke für deine Antwort. Wie erkäre ich dem Händler das die LOGO kaputt ist ? FW Version 1.81.01 |
31.08.2017 19:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 33837 Bewertung: (4205)
|
Dann hast du eine FS04. Diese kannst du nicht mit LOGO!Soft Comfort (LSC) V8.0 programmieren und auch keine Verbindung herstellen. Du benötigst mindestens V8.1 oder besser noch die aktuelle V8.1.1 (das ist V8.1 mit Service Pack 1). Das Service Pack SP1 kannst du dir hier runterladen: Demosoftware, Upgrades/Updates, Treiber Nach dem Download startest du die "Setup.exe" als Administrator und folgst den Anweisungen. |
31.08.2017 21:11 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo das gibt es doch nicht !!! ES GEHT wie kann der Auslöser für die ganzen Problem die Version sein ? Versteh es nicht. Nach dem Neustart bleibt die IP die gleiche und auch das Programm bleibt gespeichert. VIELEN VIELEN DANK !!! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf