04.07.2012 16:18 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (135) |
Hallo, zu Ihrer Anfrage gibt es bei Siemens einen interessanten Beitrag. Der FAQ heißt: "Wie können Sie in STEP 7 V11 einen Impulsgeber programmieren?" Zu finden unter dem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/54647747 Wenn Sie das Programm so übernehmen, müssen Sie noch die Zeiten anpassen. Dann müssen Sie noch eine Verriegelung mit einem Zähler und einem Vergleicher programmieren, der die Impulsfolge auf 6 begrenzt. Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf