26.03.2015 10:37 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Gibt es noch eine Möglichkeit ein Protool Projekt nach Wincc flexible 2008 SP3 zu konvertieren ? Nach meinem Wissensstand funktioniert dies nur noch mit SP2. Falls es nur diese Möglichkeit gibt, wäre vielleicht einer so nett und konvertiert mir eben diese beiden Programme von Protool nach Wincc Flex. Danke Gruß Christian Dateianhang2171-PLC_V3.0.zip (88 Downloads) |
26.03.2015 10:38 | |
Beigetreten: 27.04.2010 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 132 Bewertung: (6) |
Hier nun die 2. Datei
Dateianhang2171-PLC-Z1.zip (116 Downloads) |
28.03.2015 09:39 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo Chris, ich lasse es mal bei meiner VM mit SP2 durch. Schick mir deine Mailadresse - als Anhang wird's zu gross. MfG |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf