Industry Online Support
Technical Forum
23.12.2010 10:06 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja gut aber wenn man dies jetzt für 100 DB´s machen muss ist es sehr mühseelig |
23.12.2010 13:15 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Danke für den Tipp! Leider ein Schuss ins leere. Fehlermeldung (3:87) aber trozdem Danke für Deine Bemühungen mfg trappe |
23.12.2010 15:33 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hmmmm... ich habe es gerade mal an einem x-beliebigen Projekt probiert, es hat funktioniert... |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 23.12.2010 15:34 |
|
27.12.2010 12:49 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ich habe noch den HF1. Tja, ist so eine Sache mit dem Hüftschuss... Ich habe es nochmals probiert. Es ist zwar möglich, bei den selektierten Zeilen das B&B anzuwählen, aber beimVersuch mit dem OK Button zu übernehmen, erhalte ich dann auch denselben Fehler wie du. Laut Onlinehilfe ist es nicht möglich. Was mich dann zu der Frage bringt, die schon früher gestellt wurde, wozu brauchst du das? |
Folgen Sie uns auf