18.06.2015 10:17 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Moin,
In der SPS habe ich in einem DB eine Bool-Variable die bei "Taste gesetzt" die Triggervariablen zurücksetzten soll. Nun habe ich folgende Herausforderungen: 1. Ich habe nicht ganz verstanden wo ich meine Quittiervariable (aus dem DB) mit der Meldeanzeige oder den HMI-Meldungen verknüpfe 2. Wie kann ich der Meldeanzeige sagen das bei "Taste drücken" die Variable gesetzt wird und bei "Taste loslassen" zurückgesetzt wird??? 3. Wenn in der Meldeanzeige eine Meldung neu "gekommen" ist und der Fehler noch in der PLC anliegt und ich diese Meldung dann schon quittiere geht die rote Markierung der Meldung weg und ich kann die MEldung nicht nocheinmal quittieren. Wenn der Fehler der die Meldung ausgelöst hat weg ist bleibt die Meldung weiterhin stehen. Behebe ich zuerst den Fehler und quittiere dann verschwindet die Meldung. Aber das kannn ja nicht sein, der Bediener muss ja die Möglichkeit haben die Meldung solange der Fehler anliegt quittieren zu können. Ich hoffe jmd weiß Rat und Erklärung!
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 18.06.2015 13:40:37Neue Überschrift nach splitten |
|
19.06.2015 15:55 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Moin, die Excel Tabelle ist hilfreich, aber so ganz habe ich es noch nicht durchschaut. Gibt es irgendwo eine Beispiel Applikation? Vielleicht verstehe ich das dann ganz. |
22.06.2015 10:38 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Ich habe die Trigger- und Quittiervariablen erstellt und eingefügt. Allerdings ist es immer noch so, das wenn ich einmal den Quittierhaken betätigt habe, dieser ausgegraut ist und nicht nocheinmal betätigt werden kann. Und dann hab ich noch eine Frage. In den HMI-Meldungen unter den Meldeklassen kann man unter Eigenschaften -> Allgemein -> Quittierung bei HMI den Quittiermodus und Zentraler Melder konfigurieren. HMI: Einzelmeldung wenn jede anliegende Meldung einzeln quittiert werden muss? Zentraler Melder: nur wenn ein Zentraler Melder verwendet wird??? |
Zuletzt bearbeitet von: Ninja2602 am: 22.06.2015 10:45:49 |
|
24.06.2015 09:04 | |
Beiträge: 238 Bewertung: (5) |
Habe herausgefunden woran es lag, das automatische Scrollen muss deaktiviert sein. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf