26.09.2011 15:39 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, hier verschiedene Sensoren mit 0..10V Ausgang die mit LGO1 verwendet werden können: /tf/WW/de/Posts/51368 Im Forum gibts auch diferse Bastellösungen. Kommt drauch an was du spendieren möchtest. Hoffe das hiflt. Gruss Helmut |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.09.2011 16:10 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für Deinen Link! Habe jedoch noch eine Frage... Ich benötige dann also eine Logo mit Analogeingängen? Ich würde also Beispielsweise diesenWindsensornehmen. und eine Logo mit analogen Eingängen (z.B.KLICK) Hänge ich dann einfach die weiße Leitung des Sensors an I1 und dann noch 24V Masse an I2 und dann misst die Logo dazwischen? Oder wie wird das angeschlossen? |
Zuletzt bearbeitet von: Maeckes am: 26.09.2011 16:11 |
|
26.09.2011 16:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Grundmodul der LOGO sind I7 und I8 als Kompieingang (digital o. analog) angelegt. Jedoch nur bei 12/24V-Varianten. Das läßt sich ab 0BA6 auf I1 und I2 erweitern. Vom jeweiligen Sensor wird das Bezugspotential mit der Masse der LOGO-Spannungsversorgung verbunden und der 0-10V Ausgang des sensors dann mit dem jeweiligen Eingang. Steht aklles im Handbuch welches du hier im Forum oder unter www.siemens.de/logo finden solltest. |
26.09.2011 16:54 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Mir ist jetzt nicht ganz ersichtlich, ob der Windwächter 0..10V ausgibt... sieht aber so nicht aus. Vermute mal, das dieser ein einfaches Schaltsignal ausgibt, wenn die gewünschte Windgeschwindigkeit (über Poti einstellbar) erreicht ist. Grün kommt an 24V und braun an die Masse, 0V, GND ..... Sinnvoll ist eine Logo mit analogen Eingängen (nur 0..10V) immer, das Schöne ist ja, daß man(n) sie ja digital oder analog nutzen kann. Es geht aber nur eines! Hier findest du das aktuelle Handbuch, für die 0BA7, und hier zu älteren Logo's. Da sind auch Info zur Montage und zum Verdrahten drin. Wie erwäht, gibt es hier im Forum schon viele Beispiele und Fragen zu Rollo-Steuerungen. |
31.08.2015 11:54 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4774 Bewertung: (123) |
Neue Frage von JcAh4?F7 wurde in ein separates Thema mit dem Titel Jalousien-Steuerung mit WInd-, Rege- u. Sonnensensor gesplittet. Gruß |