19.06.2015 13:51 | |
Beigetreten: 08.05.2015 Letzter Bes: 22.03.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo, Ich hab folgendes Problem, wogegen ich nach bisheriger Recherche einfach nicht zur Lösung gekommen bin. Ich hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich habe einen PC (PC ext in der Skizze) der an den externen Port eines S602 angeschlossen ist. Am internen Port sind ein Switch X308 und eine CPU 315F-2PN/DP angeschlossen. Der PC ist dabei in einem anderen Subnetz als die CPU. Der S602 soll als Router zwischen den beiden Subnetzen füngieren und den S7-Online Zugriff auf die CPU ermöglichen. Im Anhang befinden sich Skizzen vom Testaufbau und jeweils eine Konfiguration mit der es funktioniert und eine Konfiguration mit der es nicht funktioniert. Der Unterschied zwischen den beiden Versionen ist die IP - Adresse der CPU und der internen Schnittstelle des S602. Woran liegt das Problem dass es mit dem internen Subnetz 192.168.2.x funktioniert, nicht aber mit 192.168.1.x? DateianhangTestaufbau_S602.pdf (79 Downloads) |
Folgen Sie uns auf