22.06.2021 12:39 | |
Beigetreten: 21.02.2017 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Moin Ich kämpfe praktisch mit dem gleichen Thema: S7-1200 F CPU, intene Schnittstelle für Profinet in Gebrauch, jetzt Erweiterung mit OPC UA, um mit der Kunden-Leiteben zu kommunizieren. Wenn ich davon ausgehe, das der OPC-Server nur mit der integrierten Schnittstelle funktioniert, kann ich dann ein CP vewenden, um die Profinet-Verbindung auszulagern? Welches kann man da nehmen? Wenn nicht: kann ich einen Router verwenden, um OPC UA parallel zu Profinet zu verwenden, ohne das Anlagen-Netz mit dem Kunden-Netz zu vermischen? Auch da fehlt mir der Überblick. Kann nicht mal irgendwas unkompliziert sein? (rhetorische Frage...) Gruß, Bernd ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/22/2021 14:28:46Neue Überschrift nach Splitten |
|