09.11.2015 17:01 | |
Beiträge: 3093 Bewertung: (323)
|
Wenn DONE nicht kommt, würde ich mir auch mal ERROR anschauen . |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
09.11.2015 17:18 | |
Beigetreten: 29.10.2014 Letzter Bes: 06.03.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (3) |
ERROR ist False, STATUS immer noch auf 7000 |
09.11.2015 20:01 | |
Beigetreten: 05.09.2009 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 52 Bewertung: (6) |
Also ich hab das mal probiert mit einer einfach Anweisung 1. Byte empfangen von einer S7-1200 Bild 1. ProbiLab Bild 2. Auf Taster drücken und Busy-Lampe geht an (wartet auf Daten empfang) Bild 3. Zeigt die Bits im TIA und die empfangenen im ProfiLab die Busy Lampe ist aus Daten empfangen Bild 4. Aufruf der SEND_PTP Anweisung Hier am Baustein kannst du es scheiben wie du es gemacht hast oder P#M122.0 Byte 80 dann aber 0 bei LENGTH Deine CPU was hat die für eine Firmware ????? DateianhangBilder.zip (79 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: HMI GmbH am: 09.11.2015 20:05:23 |
|
Folgen Sie uns auf