07.07.2021 10:16 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 1403 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community. Mit der neuenCPU S7-1518HFsteht erstmalig eine hochverfügbare S7-1500er CPU mit integrierter Safety-Funktionalität zur Verfügung. Diese CPU kombiniert die etablierte Safety-Funktion der S7-1500F-CPUs mit der Hochverfügbarkeit einer S7-1500H (bislang die S7-1517H). Der Einsatz der CPU S7-1518HF setzt STEP7 V17 voraus. Für die anderen redundanten S7-1500 Controller (1513R, 1515R, 1517H) besteht weiterhin die Möglichkeit, die Fehlersicherheit über eine zusätzliche F-CPU zu realisieren. Für die Kopplung dieser F-CPU an die S7-1500R/H bestehen verschiedene Möglichkeiten:
(siehe Anlage) Mit freundlichen Grüßen DateianhangSafety mit S7-1500RH.pdf (216 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/07/2021 13:16:32Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Folgen Sie uns auf