Industry Online Support
Technical Forum
19.11.2007 13:08 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo s_g, hierzu muss, soweit ich weiß, aus der MIB II der entsprechende Datentyp ausgelesen werden. Ich muss aber gestehen das ich nicht genau den Namen der Variable habe, aber das lässt sich im System prüfen, die Frage ist nur wie schnell die vorgenommene Änderung des AP in den Daten prüfbar ist, denn es ist hier auch zu überlegen das die Performance des SNMP Protokolls nicht wirklich hoch ist. Aber als Alternative ist das möglich. Hier gibt es auch eine Beispielapplikation, vielleicht hilft die: Überwachung von Industrial Wireless LAN Verbindungen mittels SNMP OPC-Server und Excel Viele Grüße J_Bell |
20.11.2007 13:21 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo J_Bell, danke für die schnelle Antwort. Ich werde den OPC-Client demnächst ausprobieren. Grüsse, s_g. |
Folgen Sie uns auf