27.03.2016 11:09 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Frohe Ostern, habe eine Alarmablage installiert mit einer Beleuchtungsteuerung für Hausnummer. Anlagenteil LogoRceo2 Der Alarmteil funktioniert tadellos, der Ausgang Q5 für die Beleuchtungssteuerung über die Zeitschaltuhr funktioniert nur in der Simulation. Nach übertragen in die Logo funktioniert nur das Blinken im Alarmfall, die Zeitsteuerung zeigt keine Wirkung. Habe ich da einen Fehler eingebaut? DateianhangAlarm_27_03_2016.zip (111 Downloads) |
27.03.2016 11:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33829 Bewertung: (4204) |
Hast du mit absichtlich bei B012 ein Exclusiv-Oder (XOR) statt dem normalen Oder (OR) gewählt? |
27.03.2016 11:19 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Die Alarmfunktion (blinken) soll Vorrang haben. |
27.03.2016 11:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.09.2024 Beiträge: 33829 Bewertung: (4204) |
Hast du dir den Ausgang mal Online angeschaut? Wird er denn angesteuert? |
27.03.2016 11:51 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Meinst Du den E/A Zustand ? der zeig Null, nachdem ich die Einschaltnocke mal auf die aktive Zeit eingestellt habe. |
27.03.2016 11:55 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Das Signal über B010 Impulsgeber im Alarmafall, funktiomniert ja. |
Folgen Sie uns auf