02.03.2016 15:59 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Ich habe mal eine Frage, aus dem Forum hier habe eine Datei Schieberegister 15bit.Isc (von Wolfgang) ist genau das was ich brauche. Damit ich meine Screens Objekte in meinem anderen Projekt nicht neu verlinken muss, wollte ich das das Schieberegister in mein Projekt einbauen und anpassen. Resultat ist, dass dann das Register nicht mehr funktioniert und die Netzwerkeingänge nicht mehr weiterspringen. Daraufhin habe ich nur mal das Schiebe Register in eine neue Datei kopiert, mit dem gleichen Resultat. Es scheint aber wirklich exakt gleich zu sein, Verlinkungen, Werte und Verknüpfungen.. Ich bin am verzweifeln und kann es mir nicht herleiten, wo der Fehler liegt. Ich hab so langsam das Gefühl, dass etwas mit der Software nicht stimmt. Momentaner Stand V8.0.0 (2014-06-29 16-25) Kann sich das bitte mal jemand anschauen und mir erklären, was ich falsch mache? LG DateianhangSchaltplan1.zip (118 Downloads) |
Folgen Sie uns auf