17.10.2011 11:15 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Für den seriellen Transfer wird eine "echte" serielle Schnittstelle benötigt. Eine "echte" serielle Schnittstelle heißt ohne Umsetzungvon USB auf Serielldurch einen AdapterUSB nach Seriell oder interne Umsetzung von USB auf Seriell im PC. In dem FAQ ist der Hinweis enthalten das beim Transfer nur echte Schnittstellen verwendet werden sollen. Unter „Verwendung von USB-RS232 Adaptern und USB-Ethernet Adaptern“ Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung? Gruß Tweety |
17.10.2011 13:21 | |
Beiträge: 3037 Bewertung: (192)
|
Hallo, Verschiedene Laptops ( z.B. Dell) haben keine “echte” serielle Schnittstelle mehr. Hier wird intern von USB auf Serielle gewandelt. Wenn das bei ihrem PC der Fall ist funktioniert der Transfer nicht. Die Pinbelegung ist nicht ganz korrekt, die Brücken Pin 1-6-4 und Pin 7-8 müssen auf der PC Seite sein, nicht auf der OP Seite. Sie können diese Pinbelegung auch in diesem Kommunikationshandbuch auf der Seite E-10 finden. GrußTweety |
Folgen Sie uns auf