22.04.2024 11:31 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Oft ist es notwendig, mehrere Anlagenteile miteinander zu koppeln. Dabei spielen auch die sicherheitsgerichteten Signale eine wichtige Rolle. Wenn Du jedoch baugleiche Anlagenteile mehrfach in einer verketteten Anlage einsetzt, ist es wichtig sicherzustellen, dass eine CPU- und Netzweit eindeutige Vergabe der PROFIsafe-Adresse gewährleistet ist. Darüber hinaus gibt es viele weitere Szenarien, die sicherheitsgerichtete CPU-CPU-Kommunikation notwendig machen. Hierzu ist eine Netztrennung nach Safety-Kriterien notwendig. Ein PN/PN-Koppler ist an sich keine sicherheitsgerichtete Hardware (F-Device). Dennoch kann über einen PN/PN-Koppler eine sichere Kommunikation geplant und eine Netztrennung realisiert werden. Dadurch wird eine netzübergreifende sicherheitsgerichtete Kommunikation über PROFINET IO möglich. Über die Anweisungen SENDDP/RCVDP werden die Ein- und Ausgangsdaten übertragen. Hierzu ist es notwendig im Vorfeld Transferbereiche zu definieren. Die weiterführende Dokumentation sowie ein ausführliches Programmierbeispiel ist im Handbuch SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren (siemens.com) ab Kapitel 9.2 zu finden. Hinweis: |
30.09.2024 12:37 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
Hallo ELKO-TL, mit einem PN/PN Koppler kann eine sicherheitsgerichtete CPU/CPU Kommunikation realisiert werden. Der PN/PN Koppler ist dabei aber kein sicherheitsrelevantes Bauteil, sondern lediglich ein Übertragungsmedium. Die Sicherheitsmechanismen sind in den kommunizierenden CPUs verortet. Aus diesem Grund wird der PN/PN Koppler selbst im Safety Evaluation Tool nicht betrachtet. Weitere Infos hierzu finden sich auch im FAQ Für welche SIMATIC Baugruppen werden Sicherheitskennwerte bereitgestellt? Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (DB) Wichtiger Hinweis (Haftungsausschluss)! Für Sicherheitsapplikationen sind generell die aktuell gültigen Normen und Vorschriften sowie die jeweils aktuellen rechtsverbindlichen Angaben im Handbuch der eingesetzten Baugruppen einzuhalten. Somit besteht kein Haftungsanspruch auf die o.g. Inhalte, insbesondere da Änderungen in den Normen sowie Fehler und Irrtümer nicht ausgeschlossen werden. |
Folgen Sie uns auf