06.01.2020 08:10 | |
Beigetreten: 27.06.2013 Letzter Bes: 27.10.2023 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, lange Zeit ist rum. Gibt es für die Deaktivierung dieser Meldung bereits eine Lösung? |
07.01.2020 08:20 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo, Mit PCS 7 V9.0 hat Siemens die SID eingeführt um einen schnelleren und effizienteren Support liefern zu können (siehe Vorteile Kompendium Teil A Kapitel System Registrierung - System ID). Und bei jeder Start wird die SID überprüft, ist keine oder eine falsche hinterlegt erscheint jedes mal diese Meldung. Leider ist es von Siemens nicht vorgesehen, diese Meldung zu umgehen. Nur eine Registrierung und eintragen der SID Nummer im Projekt möglich, die SID-Meldung zu deaktivieren. Eine zufällige Nummer hilft leider nicht. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf