03.02.2017 10:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066)
|
@master_vö, dann solltest du dir erst das Handbuch zur aktuellen LSC V8.1 durchlesen. Und der Themenstarter hat ja geschrieben, dass er V8.1 direkt von der CD installiert. @StefanKo, da er kein V7 hat sondern direkt V8.1 installieren möchte, ist auch das nicht von Interesse. DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2016_07 (FS4) Seite 3.pdf (417 Downloads) |
03.02.2017 15:05 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung: (7) |
Was möchtest du mir mit dem Blick ins Handbuch genau sagen? Laut Siemens ist der Support bis Windows 8 und nicht 10 siehe Installationshinweiße Windows... http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/seiten/default.aspx#content und was zur Art und Weise des Mediums hab ich mich auch nicht geäussert... |
Folgen Sie uns auf