11.01.2010 18:51 | |
Beigetreten: 30.07.2009 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Es gibt die Möglichkeit ein Upgrade des Rechners machen zu lassen. Das bedeutet aber der Rechner muss ins Retourencenter (soweit ich weis). Dort bekommt er dann einen anderen Lizenzaufkleber und eine neue Recovery DVD. Das kostet natürlich Geld. Hier ist es dann wohl einfacher den Rechner komplett zu installieren und dann ein Image zu erstellen. |
12.01.2010 17:56 | |
Beiträge: 37 Bewertung:
|
Hello Wolgang, The 547B were never released witha XP SP3 image. The last 547B image was for PCS 7 V7.0 SP2 or V7.1 ![]() I would recommend that you just use the A1 DVD and thenuse MS Service Pack and Tools DVD that comes with PCS 7 V7.0 SP3 to update your systems to latest supported MS SP for the operating systems in question.After this is complete, make a new image of the system and this will become your A1 restore DVD for PCS 7V7.0 SP3. Then install PCS 7 from the Toolset DVD and image again. |
20.01.2010 15:52 | |
Beigetreten: 30.07.2009 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 24 Bewertung:
|
@jspino there is a contradiction in your information. You say there is no WinXP SP3 Restore-DVD available, but a PCS7 V7.0 SP3/ V7.1. PCS7 V7.0 SP3 / V7.1 is based on WinXP SP3! Therefore the A1 DVD from a "PCS7 V7.0 SP3/ V7.1"-Restore DVD have to be WinXP SP3. |
Folgen Sie uns auf