30.05.2012 22:09 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung: (67) |
Hallo, schau Dir mal folgenden Link an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56749384 Ob nun über Profibus oder -net kommuniziert wird, ist nicht entscheidend. Grüße Zako |
Zuletzt bearbeitet von: zako_ am: 30.05.2012 22:18 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
31.05.2012 07:39 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Ich kann mit dem Beispiel nichts anfangen, ich glaub das wird bei STEP 7 Basic V11 nicht unterstützt. |
31.05.2012 09:43 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
HSP? Starter hab ich die Version V 4.1.5.1 Downloadlink?
|
31.05.2012 10:02 | |
Beiträge: 35 Bewertung: (0) |
Ich weis, ich wollte eigentlich das bestehende Programmhttp://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56749384auf Profinet irgendwie abändern, nur bekomm ich bei diesem Programm eine Fehlermeldung beim PLC. Könntest du mir irgenwie helfen? Die Komponenten sowie die IP Adressen stehen in meinem ersten Post. |
Folgen Sie uns auf