16.07.2024 05:49 | |
Beigetreten: 28.10.2009 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich benutze zum ersten mal den Siemens FU und habe folgende Frage: Ich betreibe einen G120C PN über das Standard Telegramm 1 und sende dem FU die Solldrehzahl NSOLL_A. An welchem Parameter stelle ich denn den Wert für die maximale Drehzahl ein, sprich die 4000Hex sollen 3000 U/min entsprechen? Ist dies P2000? FG Norbert ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Wit_Moderator am: 07/17/2024 12:54:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf