17.10.2012 14:07 | |
Beigetreten: 26.08.2008 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 297 Bewertung:
|
Hallo, Heute habe ich eine Uhrzeitsynchronisation zwischen S7 CPU und mehreren Sinamics S120 CU's programmiert. Dazu gibt es eine FAQ von Siemens oder hier: https://www.automation.siemens.com/tf/WW/de/Posts/40519%23top Die Lösung von miami finde ich besser! Es gibt aber ein Problem. Wenn man das Datum oder Uhrzeit rückwärts in die Vergangenheit korrigiern möchte(Zum Beispiel eine Stunde zurück), dann läuft die Zeit in Sinamics(r3102) nicht mehr weiter. Das Ding hängt sich auf. Ich habe es X-Mal ausprobiert und die Zeit bleibt in r3102 stehen. Abhilfe: Den Parameter 3100(RTC Zeitstempel Modus) auf 0 setzen und die Zeitsynchronisation noch mal durchführen. Man kann die Funktionen so abändern, dass sie grundsätzlich in ersten Schritt den p3100 auf 0 setzen und erst dann wieder auf 1. Noch eine Beobachtung: Wenn die Zeit in dem r3102 stehen bleibt und man den p3100 auf 0 setzt dann wird die Zeit einmalig auf den Wert, den man haben möchte, nachgestellt. Danach steht sie wieder. Hat das schon jemand beobachtet? Weiss jemand ob das einen Grund hat oder ist das ein Fehler? Viele Grüße |
22.10.2012 09:18 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, es gibt zu diesem Thema auch einen FAQ von Siemens: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60266999 |
Zuletzt bearbeitet von: I DT MC Profinet Team am: 23.10.2012 09:31Zuletzt bearbeitet von: I DT MC Profinet Team am: 23.10.2012 09:27 |
|
12.05.2016 10:38 | |
Beigetreten: 28.04.2009 Letzter Bes: 13.02.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, die Links funktionieren leider nicht mehr. FAQs Siemens: S7-1200/1500: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479553 S7-300/400: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/88231134 Die Lösung von Miami interessiert mich sehr! Hat jemand eine Quelle, der Link funktioniert nicht. Viel Spaß noch! |
Zuletzt bearbeitet von: N.B. am: 12.05.2016 10:43:30Zuletzt bearbeitet von: N.B. am: 12.05.2016 10:44:26 |
|
Folgen Sie uns auf