28.12.2011 15:58 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, als überhaupt-nicht-vom-Fach-Kommender stehe ich seid heute früh vor der Aufgabe, eine CHIRON mit Sinumerik 810M - Steuerung wieder fit zu machen. Das Problem war, dass die Pufferbatterie leer war und die Maschine nun so gar nicht mehr anläuft. Ich bin allerdings auf diesen sehr hilfreichen Thread gestoßen. Leider konnte ich bis jetzt fast gar keinen Erfolg verbuchen. Was habe ich bisher gemacht: 1. Ein USB - DB25 (serielle Schnittstelle) - Wandler als Kabel von LogiLink über Amazon gekauft 2. Driver des Kabels installiert und die Schnittstelle als COM1 - Anschluss eingerichtet 3. Das Urlöschen nach Vorgabe der hier im Thread zu findenden Anleitung durchgeführt 4. Setting-Bits nach dem Vorbild für RS-Line eingestellt 5. PCIN (V. 4.43) heruntergeladen und eingestellt (9600 Baud, 7 Datenbits, 2 Stoppbits, Parität=gerade, XON/OFF aus) 6. ZIP-Datei mit den Einstelldaten heruntergeladen (Chiron_Dateien_810M_GA3.zip) 7. Maschine auf Empfang geschalten (Daten EIN) 8. Datei "18002te1.810" auf "C:\" kopiert und per PCIN mit "DATEN_AUS" versenden Nun sieht das Ganze so aus, als ob er versucht die Datei an die Maschine zu senden. Doch leider bleibt die Anzeige für die bereits übertragenen Bytes bei 0. Wo kann ich an dieser Stelle ansetzen? Ich bin für jede Hilfe dankbar! :-) Grüße, tanimania |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 31.12.2011 17:28neue Überschrift nach Splitting von /tf/WW/de/Posts/50161#top Zuletzt bearbeitet von: tanimania am: 28.12.2011 16:00 |
|
28.12.2011 17:59 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ich habe auch keine STEP5 Software. Alles was ich habe ist die Maschine und begrenzte Ahnung. Ich kann also nur mit Freeware aus dem Internet arbeiten. |
Folgen Sie uns auf