12.08.2011 12:06 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 238 Bewertung: (25) |
Die PLC greift nicht auf Slave 5 zu. Nur in der NCU wird über DPIO zugegriffen. Zum Fehlerzeitpunkt läuft noch kein NC-Programm, aber in den Maschinendaten (s. Anhang) ist der DPIO-Zugriff konfiguriert.
DateianhangBilder.zip (136 Downloads) |
12.08.2011 12:26 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 238 Bewertung: (25) |
m.E. kommt der Alarm 2000 wegen PLC-Stop DOConCD: Dieser Alarm tritt auch als Folge eines PLC-Stop auf. |
Folgen Sie uns auf