26.06.2024 07:19 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hallo liebes Siemens-Forum, diesem Treat ist ein Anhang beigefügt in dem beschrieben ist was wir für ein Problem haben. Um ein paar Tips wäre ich sehr dankbar. LG MasterB DateianhangSoftstarter_3RW55_1.docx (5 Downloads) |
26.06.2024 08:48 | |
Beigetreten: 17.09.2014 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo MasterB, für den Profinet IO HF "3RW5 950-0CH00" empfehle ich das passende "HSP 0378" zum TIA V18 Upd. 3 zu installieren, falls nocht nicht geschehen. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Frequenzumrichter mit Profinet. Da passte die GSDML und das HSP mit dem TIA Versionsstand nicht zusammen, respektive gab es Updates. Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal (HSP).Gruß SPS-Softie |
Folgen Sie uns auf