05.11.2009 16:08 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Gugst du hier: Ich glaub da gibts noch mehr. Das Prinizp das du beschreibst ist eigentlich schon die Lösung. Wichtig ist, das du nicht ständig nachregelst und auch zb. reflektiernede Flächen, Scheiwerfer usw. "ausfilters". Also nicht auf jede Beleuchtungsänderung sofort nachregeln. Wenn ich noch was finde stell ich ins Forum Gruss Helmut DateianhangSun Follower.zip (314 Downloads) |
04.02.2010 08:06 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (1) |
Hast du die Datei auch in einem anderen Format? Grüße |
31.05.2017 20:46 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, bin neu im Forum . Habe mir gerade einen Solar Tracker mit Logo 6 / 24V gebaut. Mit 4 LDR für 2 Achsen. Hat da jemand einen besseren Plan?? mfg Turbotauchen DateianhangSolar Tracker.zip (107 Downloads) |
31.05.2017 21:22 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Noch 2 Foto`s dazu! |
01.06.2017 16:33 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Dit misschien? |
01.06.2017 16:37 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
|
Folgen Sie uns auf