12.07.2017 16:05 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 761 Bewertung: (190)
|
Die lange Wartezeit resultiert sicherlich daraus, dass das bisherige Vorgehen nicht empfohlen ist. Nach einer sauberen Installation, sollte das Problem nicht mehr auftreten.
Für PCS 7 sind spezifische Systemeinstellungen und Sicherheitseinstellungen erforderlich. Diese Einstellungen betreffen z. B. die Registry, DCOM, OPC-Applikationen und die Ausnahmeliste der Windows-Firewall. Für SSD-Karten müssen einige Einstellungen vorgenommen werden, die das Betriebssystem bei der Installation vornimmt. Bei einem Wechsel von Statdard-Festplatte zu SSD-Festplatten, besitzt das Image immer noch die Einstellungen für die Standard-Festplatten und nicht die für die SSD-Festplatten. |
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 12.07.2017 16:19:48Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 12.07.2017 16:20:12Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 12.07.2017 16:20:25Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 12.07.2017 16:53:53SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf