21.01.2014 16:36 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, um Komponenten in die STEP 7 HWkonfig zu importieren, können Sie auch eine CFG-Datei verwenden. Wenn Sie ihren Schaltplan fertig haben, können Sie die Aufstellung der Baugruppen auch in CA01 realisieren. Es gibt auch CAD-Programme, von wo es möglich ist, die Konfiguration nach STEP 7 zu exportieren. Der nachfolgende Link zeigt ein Beispiel für den Import einer CFG-Datei in die HWKonfig von STEP 7.
Mit freundlichem Gruß |
21.01.2014 17:07 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Cicero, danke für Deine Antwort! Aber auch auf der Dir von verlinkten Beitragsliste wird nur erklärt, wie ich eine mit dem CA01 erstellte CFG Datei einlese, nicht wiediese CFG Datei aufgebaut wird. Ich selbst bin zusammen mit meinem STEP7 Programmierer durch "Trial and Error" bereits ein Stück weiter: Ein einzelnes Bauteil aus eineraus STEP7 exportierten HwKonfig.xml siehtz. B. so aus: - <DeviceItem Name="4DI DC24V ST" Type="Module" ID="HW20"> <AppId AppName="SIMATIC" Value="OD2363925:1:2363789:4" /> - <AttributeList> - <Attribute Name="SubDevice" Type="int"> <Value>1</Value> </Attribute> - <Attribute Name="Slot" Type="int"> <Value>3</Value> </Attribute> - <Attribute Name="OrderNumber" Type="string"> <Value>6ES7 131-4BD01-0AA0</Value> </Attribute> - <Attribute Name="Asset-ID" Type="string"> <Value>B5341E781A6843CAB66DCBC32E2D5826</Value> </Attribute> - <Attribute Name="Address" Type="AddressT"> - <Value> <Type>LocalIn</Type> <Value>1</Value> <Length>4</Length> </Value> </Attribute> </AttributeList> </DeviceItem> Wenn ich nun alle Informationen lösche, die ich im CAD System nicht habe, dann kann ich diese Datei in STEP7 importieren und werde vom Import Manager nach den fehlenden Informationen gefragt. - <DeviceItem Name="4DI DC24V ST" Type="Module" ID=""> <AppId AppName="SIMATIC" Value="" /> - <AttributeList> - <Attribute Name="SubDevice" Type="int"> <Value>1</Value> </Attribute> - <Attribute Name="Slot" Type="int"> <Value>3</Value> </Attribute> - <Attribute Name="OrderNumber" Type="string"> <Value>6ES7 131-4BD01-0AA0</Value> </Attribute> - <Attribute Name="Asset-ID" Type="string"> <Value></Value> </Attribute> - <Attribute Name="Address" Type="AddressT"> - <Value> <Type>LocalIn</Type> <Value></Value> <Length></Length> </Value> </Attribute> </AttributeList> </DeviceItem> Ich erzeuge also diese beschnittene Datei aus meinem CAD System. Der Programmierer liest sie in STEP7 ein, vergibt die Adressen und exportiert die HwKonfig wieder. Diese neue Datei lese ichins CAD ein und stelle die Adressen im Schaltplan dar. MfG Andreas |
Folgen Sie uns auf