Industry Online Support
Technical Forum
14.04.2012 22:53 | |
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo zusammen, ich vermisse eine XOR - Verknüpfung, mit der ich 2 Eingänge vergleichen kann. Gibt es so etwas nicht? |
18.04.2012 10:28 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&objID=10805397&subtype=133300 Seite 171 Bytes durch EXKLUSIV ODER verknüpfen, Wörter durch EXKLUSIV ODER verknüpfen und Doppelwörter durch EXKLUSIV ODER verknüpfen Die Operationen Bytes durch EXKLUSIV ODER verknüpfen (XROB), Wörter durch EXKLUSIV ODER verknüpfen (XORW) und Doppelwörter durch EXKLUSIV ODER verknüpfen (XORD) vverknüpfen die entsprechenden Bits von zwei Eingangswerten IN1 und IN2 durch EXKLUSIV ODER und laden das Ergebnis in eine Adresse im Speicher OUT Ich hoffe das hilft weiter.
|
18.04.2012 16:21 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Oder löse es auf die klassische Weise... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf