07.03.2018 08:08 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, stell mal bei den Benutzern die Autologout Zeit auf 0 dann sellte es klappen. Grüße H0556 |
07.03.2018 09:17 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, im Bild siehst Du die Einstellungen. Grüße H0556 |
07.03.2018 11:41 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo H0556, Die Lösung mittels Script gefällt mir gut, gibt es da eine Beispielapplikation bzw. Dokumentation? Vielen Dank! |
07.03.2018 11:56 | |
Beiträge: 861 Bewertung:
|
Hallo, ich kenn keine, aber so schwer ist das nicht. Einfach einen benutzer Anlegen und diesen dann mit der Logon Funktion einloggen. Die Logon Funktion sollte dabei in einer IF Anweisung eingeschlossen sein, so dass nur bei der Positiven Flanke des Bits der Logon ausgeführt wird. Die Bitvariable muss zyklisch abgefragt werden. Für die Systemfunktionen gibts ein Benutzerhandbuch SIMATIC WinCC WinCC Engineering V15 - Programmierreferenz Grüße H0556 |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 07.03.2018 12:00:57 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
07.03.2018 12:00 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hallo H0556, Probier ich mal aus, vielen Dank für den hervorragenden Support |
Folgen Sie uns auf